This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:VCO 频带

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709499/lmx2492evm-vco-s-band

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492LMX2491

您好!

您能告诉我哪个兼容的 VCO 引脚可用于输出2.35至2.55GHz 以及2.9至3.1GHz 之间的线性调频脉冲(使用 lmx2492)吗?

最恰当的考虑。

Romain fouettilloux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Romain、

    我不太理解您的问题。
    LMX2492是一款 PLL、它没有嵌入式 VCO。
    如果您需要2.4GHz 输出、则需要将2.4GHz VCO 连接到 LMX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我谈论的是该板上的 macom VCO。 它是一个 x 带 VCO、我希望 A s 频带 VCO 在 EVM 板上实现2.5或2.9GHz 的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、

    如果您想要的是频率较低的 VCO、则需要更改 VCO。

    请注意、在该板中、我们有两个封装、U2和 U2p。  U2更适合更高频率的硅 VCO。   如果您使用封装 U2p、您可以在 Zcomm 或 Crystek 中找到许多适合此封装的低频 VCO。

    另请考虑 LMX2491。  这与 LMX2492相同、不同之处在于它是 LMX2492的较低频率和较低电流版本。

    此致、
    Dean