This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:电源 IC 建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TPS62150, TPS62821, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708135/lmx2594-power-supply-ic-recommendation

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: TPS62150TPS62821TPS62825

您好!

为 LMX2594选择电源时、应考虑哪些参数?

TPS62150位于 EVM 上、但我认为 TPS62821或 TPS62825是更好的选择、因为 Hotrod 封装。

我将询问动力团队、我是否知道我们应该关注哪些参数以实现更好的绩效。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    根据输出频率、您可能需要不同的电感才能获得最大值 输出功率。
    例如、在5GHz 以上、您可以使用1nH 电感器。 我们使用了 Toko 的 LL1005-FH1N0S。
    低于5GHz 时、10nH 似乎更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    抱歉、以上答案适用于另一个帖子。

    该器件的电源应具有低噪声和足够的输出电流。 如果您使用的是直流/直流转换器、请勿使用 PFM 模式、此模式通常会产生大量开关噪声。
    我不了解 HotRod 封装、您可能应该咨询 TI 的电源专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    TPS62150支持高达17V、1A 的电流、并且没有强制 PWM 模式。 它的 DCS-Control 是一种低噪声省电模式、对于该应用而言似乎已经足够了。

    您的系统中有什么 Vin? TPS6282x 系列仅支持高达5.5V 的输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris 和 San、
    客户系统为5V 输入电压。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 是的、TPS62821或 TPS62825是5V 输入电压器件、其尺寸比 TPS62150小、效率更高、并且具有相同的 PFM 纹波。