This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:用于单独调整占空比和频率的 TLC555电路

Guru**** 2749795 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708398/tlc555-tlc555-circuit-to-separately-adjust-duty-cycle-and-frequency

器件型号:TLC555

我正在为一个小型项目添加占空比控制、该项目将555计时器用于可变频率方波发生器。

由于成本、开发时间和空间的原因、我希望继续使用基于555计时器的解决方案。

我需要能够生成四个频率:0.1Hz、0.5Hz、5Hz 和10Hz。

在这些频率中的每个频率下、我都需要能够改变占空比:50%、30%、10%和1%。

在网上进行了一些研究并查看了一本有关 IC 计时器的书籍后、我发现了以下电路:

TLC555输出端的两个晶体管将输出电压摆幅从0-15V 电平转换为0-5V

下一阶段。  TLC555的电源电压选择为15V、以最大限度地降低使用两个二极管的影响

(并且它们的电压下降)。

此时、随着占空比的调整、频率也会发生变化。  

如果有人能告诉我可以做些什么修改,以便进行单独、持续的调整,我将不胜感激

占空比和频率、从而最大程度地减小一个占空比和另一个占空比的影响。

我意识到有一些数字方法可以实现这一点、但此时、我需要查看555计时器可以实现的最佳效果。

最后、是否有人推荐使用个 TLC555s 的基于 TLC555的电路:可变频率 astable

后跟可变导通时间单稳态?

非常感谢您的帮助!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您能否再次附加图像;e2e 线程中的图像已损坏。

    以单独调整占空比和频率。 最好更改 Ra 和 Rb 以获得占空比、并更改 C 以更改频率

    链中的两个计时器易于实现、但正如您所说的、输出是时间固定的、因此对于4个频率和4个直流电、需要16个时间设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    问题是否已得到解答、或者您是否需要更多帮助?