This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:寄存器0x5C 说明中的拼写错误?

Guru**** 2825485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709498/lmk04610-typo-in-register-0x5c-description

器件型号:LMK04610

在读取寄存器0x5C (PLL1_HOLDove_CTRL1)控制位的说明时、我注意到可能是拼写错误。

它大约是位6 PLL1_STARTUP_HOLDOW_EN。 描述为:"PLL1在保持模式中启动。 当 PLL1_HOLDOW_FORCE 为1时、PLL1会在启动时立即进入保持模式。"。

我认为这应该是"...  当 PLL1_STARTUP_HOLDOW_EN 为1时、PLL1在启动时立即进入保持模式"。  

是否有人可以确认这确实是一个拼写错误?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您是对的、这是一个拼写错误。 感谢您的介绍、我们将在下一个数据表修订版中对其进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Noel 的确认。
    注意:当我将鼠标悬停在该位的控件上方时、TICS PRO 工具中会出现相同的拼写错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很明显,这是一个典型的复制粘贴错误:)
    我们也会解决这个问题。