This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:时钟发生器输入时钟和 VCXO 要求

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709438/lmk04832-clock-generator-input-clock-and-vcxo-requirements

器件型号:LMK04832

您好!

我们计划在应用中使用 LMK04832时钟发生器。 您能不能建议输入时钟(晶体振荡器和 VCXO)要求,即为 获得更好的性能所需的抖动和 ppm。

此致

Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、

    您将如何使用此器件? 时钟生成还是抖动清除器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们希望用于这两种应用。 有可能吗? 您能在 LMK04832 clkin1的 EVM 中澄清一下、还是使用了122.88MHz 的 oscin。 使用该频率是否有任何特定的原因。


    此致
    Keshava Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、

    122.88MHz 是 CPRI 系统中用于电信 RRU 设备的典型时钟频率。
    如果您需要时钟生成、只需使用 PLL2即可。
    如果您需要清除抖动、则需要两个 PLL。 选择性能与我们在 EVM 中使用的 VCXO 相似或更好的 VCXO 可确保输出端具有良好的抖动。