This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:两个器件使用的输出频率稍有不同时的两个边带杂散

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/709420/lmx2594-both-sideband-spur-when-two-devices-using-and-slightly-different-output-frequency

器件型号:LMX2594

您好!

您是否会建议我边带可能的原因? 我们认为电源和参考时钟可能是原因。 如果我们能够了解其他可能的原因、从而为调查根本原因而产生这种杂散、那将会有所帮助。

客户在电路板上使用两个 LMX2594。 Device1输出频率设置 F1。 Device2输出频率设置 F1 +Δ。

测量 Device1输出频率时、我们可以看到 F1和 F1 +/-Δ 频谱。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    这很可能是由于耦合造成的? 您是否屏蔽了两个 LMX 器件? LMX 器件是否彼此靠近放置?