This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:DONE 与 RSTN 的关系

Guru**** 2546470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/706312/tpl5010-relation-of-done-and-rstn

器件型号:TPL5010

你(们)好  

我对 DONE 和 RSTN 之间的关系有一些疑问。

1.在 DONE 信号保持高电平期间,如果超过了注嘴,RSTN 不会改变 EVNE。 我的理解是否正确?

2.上述操作未锁存。 我的理解是否正确?  

(RSTn 在每个事件发生后返回高电平。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamotami-San、您好!
    关于1.:
    -唤醒信号由 TPL5010定期发送到 MCU。
    - DONE 信号是 MCU 的反馈、即它实际上从唤醒脉冲唤醒并从待机睡眠模式开始运行。
    - TPL5010检测 DONE 信号的上升沿。 如果存在多个脉冲、则仅在第一个边沿。
    - DONE 信号仅受 tDDONE 时序限制、请参考电气规格中的图1。

    这意味着只要完成的第一个上升到最新的 TIP - 20msec、RSTN 就会保持高电平。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    我们的配置如下所示。 请参阅文件。
    我们需要的时间是蓝色和橙色的时间。

    此外、我们的客户还想使用 I2C 更改间隔计时。 因此,我们添加了电阻器设置的电位器。

    e2e.ti.com/.../TPL5010-configuration.pdf

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamotami-San、您好!
    这是一个有趣的解决方案。 感谢您的分享!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick San、

    感谢您的支持。 只要您看到上述配置、您是否认为可以使用 TPL5010和电位计配置所需的时序?

    我对您的回答有一些疑问。 (>>)

    --
    -唤醒信号由 TPL5010定期发送到 MCU。

    >>我们是否可以将 WAVE 引脚保持断开状态?

    - DONE 信号是 MCU 的反馈、即它实际上从唤醒脉冲唤醒并从待机睡眠模式开始运行。

    >>在我们的配置中、DONE 信号由按钮生成。

    - TPL5010检测 DONE 信号的上升沿。 如果存在多个脉冲、则仅在第一个边沿。
    - DONE 信号仅受 tDDONE 时序限制、请参考电气规格中的图1。

    >>如上所述、如果按钮未按下、DONE 信号将保持高电平。 如果在某个时间按下按钮、则 RSTN 将为高电平。 这是我们对该配置的要求。
    --

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    TPL5010未设计用于此类实现、因此无法为您的应用提供可靠的时序。 我不建议在这个配置中使用 TPL5010来生成时序。 我建议考虑另一种解决方案。

    此致、
    通道