This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:上升沿前一个短正脉冲

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/705485/lmc555-one-short-positive-pulse-before-the-rising-edge

器件型号:LMC555

大家好、我使用 LMC555来生成占空比固定为50%和5Hz 的脉冲。 该脉冲作为时钟提供给 CPLD。 然而、在555输出的上升沿之前、虽然不经常发生这种短路(4us)、其中显示了一个正脉冲。 持续时间大约为100ns。 该脉冲触发 CPLD 的触发器、生成错误的信号。

该电路与数据表中的电路完全相同、但仅使用100nF 去耦电容器、建议额外使用一个1uF elco。 这可能是问题吗? 布局是按照建议设计的。 由于它只在几小时内发生一次、并且非常重要、我想弄清楚为什么这种情况发生时100%确保电路在很长的时间内正常运行。 如果这个短脉冲不能被消除,其它电路将有故障:(

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuo、

    今天是美国的假期、我们将在接下来的几天内给您回复。

    感谢您的耐心等待!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuo、

    您的原理图是否更接近数据表中的图6 (第8.4.2节)或图17 (第9.6节)?
    您是否还在 CONT 引脚上有旁路电容器?

    引脚3、2/6和5的波形会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    该电路与图6中的电路相同、在控制引脚上没有电容器。 控制引脚保持断开状态。
    昨天、我们在一个产品中的 Vcc 引脚上添加了一个1U MLCC、其中发生了3、4次没有电容的错误触发。 我们在附近放置了第二个没有 mod 的产品 B。 到目前为止、在大约20小时内未观察到错误触发。
    并非所有产品的行为都相同、但1U 电容器有助于改善它。 不确定错误触发器是否完全消失... 测试将运行数天、以查看问题是否已解决。 如果仍然发生这种情况、我将尝试在控制引脚上使用10n。 由于已经生产了数百种产品、因此修改越少越好...
    感谢你的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuo、

    噪声是可能的原因。 是否在不需要的输出脉冲的时序附近发生高功率(噪声)事件?
    可以在 VCC 引脚或 LMC555的接地引脚上观察到该噪声
    为了完整、为 Ra、Rb 和 C 选择了哪些值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    在测试期间、唯一的高 didt dutdt 部件是电源、它远离数字部件。 下面是电源平面和接地平面、它们通过1个或2个过孔连接到计时器。 我尚未将探针连接到 VCC。 VCC 上可能会有噪声、这是不可避免的、因为它是由降压转换器生成的。 LMC 555的 VCC 由铁氧体600ohm @100MHz 和100N 进行滤波。
    使用的组件为10k、300k 和1U。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shou、

    干扰输出发生在输出正常变为高电平之前。 此时输出和放电电电压较低、计时电容器电压缓慢下降、非常接近触发阈值电压。 噪声似乎不太可能同时触发触发和阈值比较器。 触发比较器似乎也不太可能使输出变为高电平、然后再产生回波。 由于这种干扰输出很少发生、我怀疑在 LMC555触发和一些同时发生的外部信号之间实现了完美的随机同步。

    您能得到干扰的波形吗?

    我假设引脚4连接到引脚8。 10K、300k 和1uF 使2.4Hz 而非5Hz。 如果您获得5Hz、则比较器会非常早地跳闸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这很有意义、我将在下星期一的输出上更新波形。 我可能会错误地回忆确切的周期或电阻、但它是几 Hz。 再次感谢您的帮助!
    Shuo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    LMC555上的波形为通道4、通道1是 CPLD 中的假转换、因为时钟是下降沿触发的。 我们观察到的是、错误触发始终在上升沿之前发生。 由于它确实上升到3V、我认为内部驱动器确实会尝试将输出驱动为高电平、但失败了。

    测试的新更新已经4天了、Vcc 上附加1uF MLCC 的样片仍然存在、而另一个样本消失了。 它似乎比以前强大得多。

    此致

    Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shou、

    我本周回答了两次、帖子没有出现、但现在它正在工作。

    您使用新电容器走在正确的轨道上。 VCC 噪声是该问题的关键。 您添加的电容器将有助于降低噪声、从而使输出无毛刺脉冲。 我已经学习了锁存器和输出级。 锁存器是交叉耦合的、具有强大的迟滞、可实现可靠的输出状态变化。 输出缓冲器为两级、可实现高增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    再次感谢您的帮助。 虽然对内部机制不太确定输出为什么如此表现、但 Vcc 上的 UF 会更多地执行该操作。

    始终是遵循数据表中的建议值的好做法。

    此致
    曹淑秀