This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:针对数据表作者的建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, ADC121C027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708170/lmk61e2-suggestion-for-data-sheet-authors

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: ADC121C027

在描述 LMK61E2等具有类似 SMBus 的超时功能的器件的 I2C 时序信息时、请考虑实际记录所述的超时功能。 )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    感谢您对数据表的反馈。 我们将研究如何在数据表中最好地传达这些信息。

    数据表中未突出显示"超时"信息、因为 LMK61E2将是 I2C 从器件、而总线超时通常由主机控制。

    如果 SDA 和 SCL 时序无效、器件将取消 I2C 事务、但这不被视为器件的功能。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 这是一个问题的原因是人们偶尔会在主机软件中对其 I2C 主设备进行原型设计、这可能是从设备上游的几个控制器。 通常、这会节省开发时间、但在我的情况下、它确实会导致总线事务缓慢、大约为100ms。

    TI ADC121C027可以、MCP4725 DAC 也可以、但如果第8位在开始条件后超过60ms、LMK61E2将无法 ACK。 如果数据表中提到无法静态编程、则可能会节省一些额外的研发时间。

    (当然、最小时钟速率被指定为100kHz、但我解释说、更多的是"是的、我们支持以最低标准 I2C 速度运行"、而不是"否、我们的内部 FSM 不允许静态运行"。)