This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:输入和输出之间的固定相位同步

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708367/lmk03328-fixed-phase-sync-between-input-and-output

器件型号:LMK03328

尊敬的团队:

是否有可能在 LMK03328的输入和输出之间建立固定的相位关系? 如果是-如何设置?

感谢你的帮助。

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不支持这一点、因为 PLL 反馈路径不包含输出分频器。  您需要一个支持零延迟反馈模式的 PLL 器件。  

    您的时钟频率计划(输入和输出)和相位噪声/抖动要求是什么?

    Alan