This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:数据表中的 CLDO 最小规格

Guru**** 2579605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/707901/cdc3rl02-min-spec-of-cldo-in-datasheet

器件型号:CDC3RL02

你(们)好  

我在 VLDO (引脚 B1)上使用2.2uF X5R 6V3 20%陶瓷电容器。

在~0deg C 的低温下、LDO 以~ 1.2MHz 的频率振荡、导致 CLK 输出上产生1.2MHz 的杂散。

我确信、在这个温度下、电容值仍然高于所需的最小值1uF。

CLDO 电容器上是否有最小或最大 ESR 要求?

谢谢你

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CLDO 电容所需的最小 ESR 为100毫欧、以确保在 PVT 范围内 LDO 的稳定性。  芯片设计人员确认了这一点。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的回复。

    ESR 是否有最大限制?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLDO 的 ESR 范围为100至1000毫欧(加上+/-20%容差)。  这可以通过使用用于 CLDO 的受控 ESR 电容器或通过添加与 CLDO 电容器串联的分立式电阻器来实现。

    此致、
    Alan