This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCP1803:1至3扇出缓冲器解决方案

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCP1803, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/707915/cdcp1803-1-to-3-fan-out-buffer-solution

器件型号:CDCP1803
主题中讨论的其他器件: LMK00334

大家好、

我的客户正在寻找1至3差动 PCIe 时钟扇出缓冲器解决方案。

时钟频率为100MHz。  

CDCP1803似乎是适合他们的解决方案。 但是、他们想知道我们是否有一个解决方案、该解决方案具有三个用于三个输出的使能引脚。

请提供建议。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 LMK00334、这是一款具有用于 PCIe 时钟的 HCSL 输出的非 PLL 1:4扇出缓冲器。

    Alan