This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:测试电路参数

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/707651/cdcv304-parameter-of-test-circuit

器件型号:CDCV304

您好!

数据表图4中的测试电路使用140欧姆和10pF 电阻。
请告诉我 TI 为什么使用此参数?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!
    CDCV304符合 PCI-X 要求。 此规格可在 pcisig.com 上找到
    对于不同的参数、定义了测试负载电路。 在一个常见的副本中、这是2.1.2.5 3.3V 测试电路、如图2-11输出转换率测试负载。

    此致、
    Patrick