This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:关于 CDCV304的 TJ

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/707482/cdcv304-about-the-tj-of-cdcv304

器件型号:CDCV304

大家好、

"建议运行条件"的 Tj 范围是多少?  

我在 "绝对最大额定值"中仅找到 Tj=125C

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、
    TI 通常建议的环境温度,如-40~85°C
    对于 Tj,客户会降低其设计,例如,最大 Tj 的80%。 它可能与客户的产品生命周期、10年或20年有关......

    此致、
    肖恩