This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMx2595次谐波

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/707009/lmx2595-lmx2595-sub-harmonic

器件型号:LMX2595
大家好、我们在以下
条件下测试了合成器(lmx2595-eval): 
Fout=6GHz
FPD=200MHz
分频器:2 (12GHz/2=6GHz)
模式:整数
观察到以下杂散:
F杂 散=Fout/2=3GHz 电平=-45dBc
其他杂散=-55dBc 我们没有期望此类杂散、尤其是 Fout/2 (子谐波) 。此外、在数据表中、有源分频器中未给出杂散的规格
请帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maryam、

    这听起来像是额外的2分频。 确保 CHDIV2_EN = 0。 如果这不起作用、请尝试在 PLL 锁定后设置 CAL_CLK_DIV=0、并查看杂散是否消失。

    此致、
    Dean