This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:手动斜升和自动斜升问题。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/707082/lmx2594-manual-ramping-and-automatic-ramping-issue

器件型号:LMX2594

您好!  

我尝试使用 TICS Pro 与 LMX2594进行升降。 只有手动斜升才起作用。 如何 操作自动斜升? 当我取消选中 ram_manual 时、它停止了 ramping。

我已经尝试过 RAMP_BURST_EN -它没有帮助。

感谢您的观看、

雅雅雅可夫.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaacov、

    在 TICSPro GUI 上有一个过程。  但是、我确实注意到、它没有提到对于自动斜升、应该将 RAMP_MANUAL 设置为0; 也许这是问题所在。  如果不是、如果您要在 TICSPro 中捕获屏幕截图或保存*。TCS 文件、则调试该方法的速度会快得多。

    此致、

    Dean