This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何提高 VOD 摆幅幅度(Vpp)?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/706581/lmk04828-how-to-increase-vod-swing-amplitude-vpp

器件型号:LMK04828

尊敬的 SE:

定制板存在 Vpp 问题。 LVDS 输出摆幅的值为60mV (单端检测)/115mV (差分检测)。

该芯片通过 TICS Pro 中的注册表进行配置。

是否有 任何参数可以解决它? 或者可能是硬件问题?

B. R.

Dorus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值始终处于低电平 、并具有100 Oms 项 RES 或 NOT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentao 您好、

    您是如何测试信号的? 使用探头和示波器还是使用50欧姆测试设备?