This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:EVM 用户指南#39

Guru**** 2785895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/706674/lmx2594evm-evm-user-s-guide

器件型号:LMX2594EVM

你好  

我认为 EVM 用户指南第11页中所述的设置有误。 14GHz 频率的 KVCO 值为~190MHz/V、而非132MHz。 这是根据数据表和 PLLatinum 仿真得出的

如果正确、请告知

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、lzik、

    您回答正确、第11页中的 kvco 不正确。 PLL SIM 中的数据库是最新的、请继续使用它来设计您的环路滤波器。