This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:最大调制频率

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/705384/lmx2571-max-modulation-frequency

器件型号:LMX2571

您好!

该器件支持的最大调制频率是多少?

是否可以获得超过40MHz 的环路频率和1.2Mbps FSK 调制?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    调制在 PLL 中完成、这意味着环路滤波器具有 PLL 的低通特性。 如果您需要1.2Mbps、则环路滤波器带宽必须大于600kHz。 否则、您将会得到一些失真。
    600kHz 是相当宽带宽的、但我认为使用 LMX2571仍然是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Noel、

    对于 LMX2571、如果滤波器的打开宽度足够宽、这实际上可以支持1.2Mbps 的调制。 我们可以在此运行的最大环路频率是多少?

    再次感谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    使用 PLLatinum Sim 工具、该器件具有部分集成的环路滤波器、C3=50pF、C4=100pF。 如果我假设相位检测器频率为100MHz、并使用最大电荷泵增益、则可以获得的最大带宽为1.23MHz。 因此、可能是可行的、但不是全部裕量。

    如果相位检测器频率较低,则会降低此最大带宽。

    此致、
    Dean