This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟发生器

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, CD54HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/706346/clock-generator

主题中讨论的其他器件:LMX2430CD54HC4046A

您好!

我正在寻找一个低功耗时钟发生器(电流消耗约为5mA)、它可以将1kHz 时钟转换为16.777216MHz 时钟。

您是否认为由于您的一个时钟发生器而有可能实现这一目标? 您对此问题是否有任何解决方案?

非常感谢、

此致、

Matthieu DURBEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathieu、

    LMK4100系列可以处理1kHz 输入频率并生成输出频率、但远高于5mA。
    我们拥有低于5mA (LMX2430)但无法处理1kHz 输入或降至16MHz 的 LMX 系列 PLL。 我也找不到任何 CDC 器件。 总之、TI 的另一个产品线可能具有某种功能。 例如、可能是一个较旧的器件、例如我们与 CD54HC4046A 类似的较旧的"高速" PLL 之一。

    此致、
    Dean