This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:具有数字电位器的间隔时间电阻器

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704727/tpl5010-interval-time-resistor-with-digital-potentiometer

器件型号:TPL5010

你(们)好

我们将使用数字电位器(TPL0401)作为间隔时间电阻器、配置如下。

因为我们的客户希望使用 I2C 接口设置电阻器值。

这种配置是否可行?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马本-圣、

    我认为是这样。

    器件上电时、器件通常需要 t _Rext ~ 100ms 的时间来读取该电阻器。 这似乎不是很高的频率、因此我不希望对开关引起的任何寄生电感或电容存在任何问题。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean San:

    谢谢!

    此致、
    本志本