This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592的 TICSpro 设置

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/705805/lmx2592-ticspro-setting-for-lmx2592

器件型号:LMX2592

您好!

是否可以使 TICSpro 设置文件处于以下条件?

Fosc=120MHz、VCO 频率=5940MHz、RFoutA 频率=5940MHz

我们正在尝试降低通信的错误率、但它未达到目标。 小数杂散似乎可能相关。

我们希望开始进行配置、以获得更好的相位噪声和更低的杂散、但我不知道怎么做。

此致、

渡宝文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    是的、这是可能的。 在这种配置下、我预计在15MHz、30MHz 偏移时可能会有杂散。 通常、杂散电平较小、因为它们远离载波、并且将通过环路滤波器进行衰减。