This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:动态调节功能

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704603/cdci6214-dynamic-adjustment-capability

器件型号:CDCI6214

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们的最终客户为我们提供了采购规范。 我在方框图中找到了 CDCI6214。

奇怪的是、它是否具有动态调节功能? 我是说、当时钟发生时。 处于活动状态。 我们是否可以通过 GPIO 或 I2C 稍微调整输出频率?

如果没有、其他解决方案是否可以共享?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    虽然 CDCI6214确实具有数字延迟、但我不认为它是动态延迟;换句话说、我认为您需要在进行延迟调整后进行同步。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    这是您提到的数字延迟吗? 我们似乎无法动态调整此延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    如果您正在寻找频率调节、数字延迟将不会起作用、因为它不会改变时钟频率。
    我认为有两种方法可以调整频率。
    (1)使用晶体作为参考时钟、然后调整内部负载电容值。 晶振频率将随不同的负载电容器而发生一些变化。
    (2)您可以使用24位小数分频器使输出频率与精确的结果略有不同。