This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:寄存器设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/705864/lmk03806-register-setting

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

您好,

I‘m LMK03806、使用 Codeloader 生成寄存器设置文件。

我的要求如下:

输入=25MHz、

CLK0,CLK1:156.25M LVPECL;

CLK2,CLK3:125m LVDS;

CLK5,CLK6:50m LVPECL。

如果正确、您是否会帮助检查以下寄存器设置?

R0 (INIT) 0x80020140
R0 0x00000200
R1 0x00000281
R2 0x00000642
R3 0x80000643
R4 0x80000144
R5 0x80000145
R6 0x11330006
R7 0x60330007
R8 0x04010008
R9 0x55555549
R10 0x9842400A
R11 0x3401100B
R12 0x130C006C
R13 0x3B03826D
R14 0x0300000E
R16 0xC1550410
R24 0x00000018
R26 0xAFA8001A
R28 0x0020001C
R29 0x0080029D
R30 0x0500029E
R31 0x001F001F

谢谢。

WANDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanda、

    接下来、建议使用 TICS Pro 生成配置。

    以下是 proics pro 配置文件(.TCS)、您可以打开 proics pro、选择 lmk03806、然后加载此文件。

    还随附了寄存器设置(.txt)。 我将 FPD 设置为50MHz、这将返回更好的相位 noise.e2e.ti.com/.../3806.txte2e.ti.com/.../3806.tcs