This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:OSCIN 引脚

Guru**** 2767045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/705208/lmk00105-oscin-pin

器件型号:LMK00105

大家好、

我想知道您是否可以在数据表中澄清说明。 如果我将 LMK00105与差动外部时钟配合使用、我应该将 OSCIN 引脚逻辑高电平还是低电平? 我将 SEL 引脚连接到 GND。

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aurthur、

    也不是必需的;您可以将两者悬空。 在第7.3.2.1节中、当选择 CLKIN (SEL=GND)时、晶振部分断电。 换句话说、如果担心 OSCin 引脚会振荡、则不会因为它已断电而振荡。

    如果您觉得更舒适、可以将 OSCin 接地、但我不会将 OSCout 引脚接地。

    此致、
    Dean