This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:混合电源和泄漏问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704945/lmk03318-mixing-supplies-and-leakage-questions

器件型号:LMK03318

大家好、团队、


在 LMK03318的数据表中、12.4.1混合电源部分建议拧紧4个电源轨:VDD_IN、VDD_PLL、VDD_LDO 和 VDD_DIG、 并为它们提供相同的3.3V 电源。


在为上述电源轨加电时、我们看到 VDDO_01、VDDO_23、VDDO_4收紧、未连接到电源显示-0.4V。 我们是否可以知道其他电源轨 VDDO_01、VDDO_23、VDDO_4为什么看到-0.4V、以及什么导致了泄漏?

谢谢你。
此致、
丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    您是否为这些 VDDO_xx 引脚提供电源?