This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:CONT 引脚的电容器

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704521/tlc556-capacitor-for-cont-pin

器件型号:TLC556

该电容的精度和 TCR 是否有任何要求?

如果精度从2%更改为5%、会产生什么副作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    CONT 引脚是2/3 Vcc 基准电压、电容器减少了 CONT 引脚上的噪声(来自 Vcc)。

    该电容器的值不会影响计时周期。 我预计2%到5%的变化没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!