This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:关于时钟缓冲器支持延迟调整

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801, LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704508/lmk01000-about-clock-buffer-support-delay-ajustment

器件型号:LMK01000
主题中讨论的其他器件:LMK01801

尊敬的支持团队:

LMK01000支持的输入是否低于100KHz?  我的客户需要一个具有延迟调节功能 的时钟缓冲器、 需要2个输出、并且需要低于100kHz 的支持输入频率、 我正在推广 LMK01801 、同时我希望获得更少的输出数解决方案。  你有建议吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    限制较低规格的因素是我们的测试能力、而且低频信号往往具有较低的压摆率。 因此、较高的压摆率应该可以解决该问题。

    因此、我随意认为、如果压摆率较高(即方波)、此器件应能够支持低至100kHz 的频率、但我无法保证这种工作方式、因为最低规格为1MHz。

    此致、
    Dean