This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03806:配置确认

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704501/webench-tools-lmk03806-configuration-confirm

器件型号:LMK03806

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能否帮助确认 LMK03806的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这对于 LMK03806而言是一项非常有效的操作。
    VCO 当然可以在2500MHz 下运行、您选择的125MHz 相位检测器似乎是最佳选择。

    此致、
    Dean