This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCO 辅助

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704580/lmx2594-vco-assist

器件型号:LMX2594

您好!

相位噪声性能是否因 VCO 辅助模式而有所不同?

我认为 VCO 辅助是为了缩短锁定时间。 我认为相位噪声性能与 VCO 辅助模式无关、因此如果我们不关心锁定时间、我们可以选择无辅助模式。 我的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣托西宏

    如果您正在谈论近频辅助或部分辅助、则相位噪声应相同。

    如果您讨论的是完全辅助、我希望相位噪声在您测量的系数温度下是相同的。 但是、如果您在25°C 下测量系数、然后在温度为-40°C 时锁定 PLL、则 VCO 将锁定到正确的频率、但相位噪声可能会略差于在-40°C 时校准 VCO 时得到的噪声。

    此致、
    Dean