This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:如何绕过 LMX25412380评估板的 GUI?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704725/lmx2541-how-to-bypass-the-gui-of-the-lmx25412380-evaluation-board

器件型号:LMX2541

您好!

我的客户希望在不使用 GUI 的情况下直接对 EVM 的 LMX2541器件的寄存器进行编程。 如有必要、GUI 可以运行、但可在客户软件的控制下运行、而不是在人员的控制下运行。 这是可行的、如何实现?


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fancois、

    是的、可以通过自动化调用 TICSPro。   

    我随附的是其他人编写的(我不支持)说明如何通过 LabVIEW 实现 TICSPro 自动化的文档。

    我还附加了一个启用宏的工作表、我在该工作表中编写了一个工作表、该工作表还显示了如何执行此操作。

    Deane2e.ti.com/.../5657.TICSPro-Automation-Example.xlsme2e.ti.com/.../5657.TICSPro-Automation-Example.xlsme2e.ti.com/.../4527.TicsPro-Automation-with-Labview.pdf