This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E07:I2C 通信干扰时钟输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07, LMK61E2EVM, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/723417/lmk61e07-i2c-communication-interfered-with-clock-output

器件型号:LMK61E07
主题中讨论的其他器件: LMK61E2EVMLMK61E2

你(们)好。

我注意到 LMK61E07的相位噪声不如进行 I2C 操作时好。

我曾尝试定期发送命令 以更改 LMK61E07频率、或发送命令仅 读取产品 ID、或将非 I2C PRN 数据发送到芯片上的 I2C 端口。

上述三种情况都会使 LMK61E07在与 I2C 端口通信相关的边带处的相位噪声严重恶化。

请参阅随附的下图。

谢谢。

此致、

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Weida:
    您能否与电源共享 LMK61E07原理图? 只需检查是否有其他原因。
    我可以预期会有一些与 I2C 时钟相关的杂散、但不要指望会有如此糟糕的相位噪声降级。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看附件、了解我们在 I2C 总线上进行连续写入时在 EVM 中看到的内容。 按照 Shawn 的建议、请分享原理图供我们审阅。 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../LMK61xx-I2Cwrite-phase-noise.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这两个!

    我一直在使用硅实验室评估板 Si5xxUC-EVB。

    www.silabs.com/.../ug298-si5xxuc-evb-ug.pdf

    微控制器已禁用。

    Xilinx KC705上连接了 SDA、SCL 和 GND 这三条线。

    这是否仅仅是因为 EVM 来自错误的公司...?

    似乎没有明显的缺陷、我也添加了很多去耦电容器。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使没有 I2C 处于活动状态、相位噪声也不像我们测量的那样清晰。 您是否在 Si Labs 板上进行了手工焊接? 回流焊曲线是否遵循 JEDEC 标准-020中给出的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用回流。 它是手工焊接的。

    您是说这可能是由于机械拉伸/张力造成的吗?

    如果 焊接可能导致故障、我们当然可以购买另一个评估板和芯片来进行适当回流焊。

    感谢您的反馈!

    此致、

    Weida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这可能是由于焊料外形产生的机械张力超过了建议的回流温度。 请尝试具有正确轮廓的机器焊料、并告知我们结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的见解! 我们将尝试它并将结果发布在此处。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们已购买 LMK61E2EVM 并对其进行了测试。

    默认频率看起来与  数据表指定的频率相同、但是、当设置 为不同的频率(我们要使用的频率为125MHz)时、性能要差得多。

    请参阅随附的图。

    我尝试更改内部 PLL 设置、但是、KO (VCO 增益)似乎在任何地方都没有提到。

    此外、我发现当 EVM 由外部5V 电源供电、并让  板载 LDO 稳压 器提供3.3V 电压时、噪声比使用外部3.3V 电压直接为芯片供电要差得多。

    有什么建议吗?

    谢谢。

    此致、

    Weida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否仍然存在? 如果是、您能否共享用于测试的 LMK61E2编程配置文件(.TCS)? 查看黄色轨迹、可以看到寄存器设置似乎未正确编程。

    在 LMK61E2编程工具中、您是否输入125 (MHz)、选择"LVPECL"输出类型、单击"生成配置"、写入所有寄存器、然后测量输出时钟相位噪声(最好使用不平衡变压器进行差分到单端转换)。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的更新结果。 我曾尝试上传 TCS 文件、但是网站却避免了上传。 寄存器值如下所示。

    R0 0x0010
    R1 0x010B
    R2 0x0233
    R8 0x08B0
    R9 0x0901
    R16 0x1000
    R17 0x1180
    R21 0x1502
    R22 0x1600
    R23 0x172A
    R25 0x1900
    R26 0x1A34
    R27 0x1B20
    R28 0x1C00
    R29 0x1D01
    R30 0x1E3F
    R31 0x1FFF
    R32 0x20FF
    R33 0x2103
    R34 0x2224
    R35 0x2327
    R36 0x2424
    R37 0x2502
    R38 0x2600
    R39 0x2707
    R47 0x2F00
    R48 0x3000
    R49 0x3110
    R50 0x3200
    R51 0x3300
    R52 0x3400
    R53 0x3500
    R56 0x3800
    R72 0x4802

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上面的配置、它看起来...
    您使用的是 LVDS 而不是 LVPECL、PLL 设置是我使用 LMK61E2 GUI 生成的。  尤其是使用不同的 VCO 频率、分数模式和1.6mA、而不是6.4mA。

    请尝试附加此配置、寄存器以供参考:

    R0   0x0010
    R1   0x010B
    R2   0x0233
    R8   0x08B0
    R9   0x0901
    R16   0x1000
    R17   0x1180
    R21   0x1501
    R22   0x1600
    R23   0x1728
    R25   0x1900
    R26   0x1A32
    R27   0x1B00
    R28   0x1C00
    R29   0x1D00
    R30   0x1E00
    R31   0x1F00
    R32   0x2001
    R33   0x210C
    R34   0x2228
    R35   0x2303
    R36   0x2408
    R37   0x2500
    R38   0x2600
    R39   0x2700
    R47   0x2F00
    R48   0x3000
    R49   0x3110
    R50   0x3200
    R51   0x3300
    R52   0x3400
    R53   0x3500
    R56   0x3800
    R72   0x4802

    e2e.ti.com/.../LMK61E2_5F00_125.tcs