This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:为36个器件寻找时钟分配(30MHz)解决方案

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216, LMK00338, LMK00334, CDCLVC1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/724009/cdclvp1216-looking-for-clock-distribution-30mhz-solution-for-36-devices

器件型号:CDCLVP1216
主题中讨论的其他器件: LMK00338LMK00334CDCLVC1112

尊敬的先生:

我们有一个项目需要许多时钟、这些时钟为器件提供30MHz 时钟。该解决方案应在高温倒角(85度)下长时间工作。
总之、我们需要具有30MHz 晶体输入和36份单端时钟输出(30MHz)的解决方案。
您是否有适合我们的解决方案、太棒了!
随附的方框图!

此致、
胡大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是方框图、我们需要时钟解决方案、我们有 SOP8插座阵列、总共36个插座、因此需要36个 CLK 副本、它可以为插座提供30MHz 时钟信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    CDCLVP1216是 CLK 分销商的理想选择。

    如果您对具有用于 XTAL 的集成晶体振荡器的时钟解决方案感兴趣、请考虑使用 LMK00334或 LMK00338。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通道、
    太棒了!
    我还有两个问题。
    我们希望输出格式为单端格式、这里应该是差分格式、对吧? 可以作为单端实现吗?
    2、我们希望工作温度可以更高、因为它将在高温室中工作很长时间。

    我想知道 CDCLVP1216能否满足这两个要求?

    此致、
    胡大卫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出格式应为单端、并为器件提供30MHz 频率、CDCLVP1216是否可以满足此要求?如果是、如何连接信号? 使用正信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    CDCLVP1216的输出格式为差分格式。 对于具有单端输出格式的分配器、我建议使用 CDCLVC1112、但它只有12个输出。

    可以将差分输出用作单端输出。 首先、您需要验证 CDCLVP1216的输出电平是否与输入电平或接收器件兼容。

    环境温度不应超过85C 最大值、但 CDCLVP1216结在稍高的温度下运行。 您可以在散热焊盘上测量 PCB 温度;只要电路板不超过105°C 的 PCB 温度规格、CDCLVP1216就会获得数据表中保证的性能。

    此致、
    通道