This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:使用 LMX2572设计频率跳频系统

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/723106/lmx2572-design-freq-hopping-system-with-lmx2572

器件型号:LMX2572

尊敬的 TI 专家:  

我想使用 LMX2572设计一秒内跳数为1000的跳频系统。

我知道我可以触发 Muxout 引脚来监控 VCO 校准时间、VCO 校准信号的窗口是总 VCO 校准时间。

如果我将频率 A 跃点设置为频率 B、  

如何知道信号在频率 A 上消失并出现在频率 B 上的确切时间?

非常感谢。

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们的此系列产品专家 Dean 将休假至9月4日。 Dean 没有在2572上留下太多文档、因此请参阅2594上的以下注释、了解它是否有用:e2e.ti.com/.../7651.Fast-frequency-switching-full-assist.pdf

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    下面是有关合成器锁定时间的一些基本信息。
    从一个频率切换到另一个频率时的总锁定时间等于:
    1.寄存器编程时间。 这取决于您需要对多少寄存器进行编程以及对其进行编程的速度。 您还可以使用双缓冲来购买一些编程时间。
    2. VCO 校准时间。 它是开环操作。 校准时间取决于 VCO 内核和基准时钟(OSCin)频率。 例如、如果新频率为 VCO6、则校准时间最长。 这是因为校准算法将按升序选择正确的 VCO 内核。 (您可以更改算法或告诉器件从何处开始校准、有关详细信息、请参阅数据表)。 此外、如果您希望缩短校准时间、请使用更高的 foscin。 这是因为校准在 foscin 上运行。
    模拟锁定时间。 校准完成后、器件将闭合环路。 有一些闭环锁定时间、这取决于环路带宽。 从理论上讲、锁定时间大约等于每环路带宽的4。 例如、如果环路带宽为100kHz、则锁定时间为40µs μ s。
    您可以在 VCO 校准期间使用 OUT_MUTE 使输出静音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    感谢您的播放。

    我将在跳频系统中以1000跳/秒的频率使用此芯片
    示例:
    频率 A = 2GHz
    频率 B = 3GHz
    单击 TICS GUI 中的按钮后、我需要知道信号在频率 A 上消失的确切时间。
    以及信号在频率 B 上出现的确切时间

    我拥有的仪器是频谱分析仪和高速示波器。
    您知道我如何测量它吗?

    P.S. 在被问及之前、我使用具有零跨度模式的频谱分析仪在3GHz 频率设置下从2GHz 跳频到3GHz。
    但我无法在2GHz 频率设置下捕获信号以查看信号消失、并且知道 LMX2572需要花费多长时间让信号在2GHz 时消失。

    很抱歉、如果我有任何解释不够清楚、请随时告诉我。
    感谢您的帮助。

    Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    除非您在频率切换期间将输出静音、否则输出不会消失。
    开关时间不是固定值、我已经解释了决定开关时间的因素。
    为了测量开关时间、最好使用调制域分析器或测试设备来测量瞬态响应。