This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找能够支持19或更低 N 值的 Frac N PLL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2541, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722683/looking-for-a-frac-n-pll-that-will-suport-an-n-of-19-or-less

主题中讨论的其他器件:LMX2491LMX2541LMX2571

我正在寻找一个低噪声分数 PLL、它可以使用外部 VCO 并支持19或更低的 N 值。  任何帮助都是如此  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    VCO 频率范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望使用 PDF 为100MHz 的外部 VCSO 生成1966 MHz 的固定频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    仅 PLL 器件:具有二阶调制器的 LMX2491
    具有外部 VCO 选项的合成器:LMX2541 (二阶或三阶);LMX2571 (二阶)