This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC5801A:CDC5801A

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC5801A, CDCM1802, CDCL1810, LMK01000, CDCL1810A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/723999/cdc5801a-cdc5801a

器件型号:CDC5801A
主题中讨论的其他器件: CDCM1802CDCL1810LMK01000CDCL1810A

对于我们的新项目,我正在搜索时钟分频比= 4的芯片。

输入频率为99 MHz。

此外、该分频器需要具有低抖动。

我找到了 CDC5801A 芯片、但数据表提供了一些输入/输出频率范围的差异。

例如,表2。

也许您可以为此应用推荐另一种芯片?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 CDCM1802用作具有可编程分频比(/1、/2、/4、/8)的低抖动缓冲器、并支持输入和输出路径上的差分或单端时钟信号发送。

    您还可以参考我们具有时钟缓冲器和分频器的器件选择器:

    www.ti.com/.../products.html

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还有一些其他时钟分频器、可满足您的需求。 请在此处查看我们的产品:
    www.ti.com/.../products.html

    我建议查看 LMK01000和 CDCL1810以了解低附加抖动。
    LMK010x0系列是具有可编程分频器的低抖动8路输出(LVDS 和 LVPECL 的组合)。
    CDCL1810/CDCL1810A 是低抖动时钟分频器、具有10个输出、可选择输出分频器。

    此致、
    通道