This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:为什么铁氧体磁珠接地?

Guru**** 2928780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722090/lmk04828bevm-why-ferrite-bead-in-ground

器件型号:LMK04828BEVM

VCXO (U2 CVHD-950-122.88)使用  本地接地(GND_VCXO)、该接地通过铁氧体磁珠(R374)连接到电路板接地。

这是非常不寻常的。 为什么铁氧体磁珠接地?

我在其他芯片的支持博客上看到的…。

 

“PLL GND/电源上的铁氧体磁珠是由 PLL 设计团队推荐的(该设计团队的人员不再在 TI 工作,因此无法进一步跟进或澄清)”

 

“PLL 在电源上的噪声为50mV”,并提到防止射频接地环路 支持可能在评估板上使用铁氧体磁珠来隔离 VCXO 与 PLL 测试中插入的噪声”

 

谢谢

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    接地铁氧体磁珠的目的是尝试将 CMOS 输出开关引起的噪声与 PCB 的其余部分隔离开来。  如果得到返回电流、则必须通过该接地铁氧体磁珠... 尽管在典型的 CMOS 应用中、负载是高阻抗电容。  此策略对于差动 VCXO 可能更有效。

    73、
    Timothy