This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:将 LMK03328 EVM 更改为 LMK03328

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722249/lmk03328-lmk03328-evm-to-lmk03328

器件型号:LMK03328

我尝试使用 LMK03328-EVM 在不同的电路板上对 LMK03328进行编程、方法 是将 EVM 的 I2C 连接到另一电路板上的 I2C。

我已经建立了连接、可以进行配置。 另一个板上的器件 将 TIS-Pro 用作与 EVM 上的从地址不同的从地址。

但是 当我尝试通过按 First 来对 EEPROM 进行编程时:(2) Write GUI Map -> SRAM,然后:(3) Program EEPROM <- SRAM,我得到消息

"EEPROM_Program...DONE"、没有真正的 EEPROM 编程(如果我关闭电路板并将其打开、LMK03328不会建立任何时钟)。 是否有开关或

我还应该做些什么,以便在此配置上对 EEPROM 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置器件时、您将寄存器设置提交到哪个 EEPROM 页面? ((1a)提交寄存器> SRAM 页/GUI 映射)

    确保主板上的 GPIO[3:2]正确偏置、以便在启动时选择此页面;请参阅《LMK03328EVM 用户指南》(第13页)的表3。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们提供了很多帮助