This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:输入 LVDS 交流耦合

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722839/lmk00304-input-lvds-ac-coupling

器件型号:LMK00304

专家您好!

我对输入 LVDS 交流耦合配置有一些疑问。 似乎有两种方法。 一(A)个端接电阻器位于电容器后面、另一(B)个端接电阻器位于电容器前面。  

1.客户何时应使用 A 型、何时应使用 B 型?

2.两种配置之间是否有利弊?

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从驱动器的角度来看、对于可以实现交流耦合端接的 LVDS 驱动器、A 型是可以的。 直流耦合端接(B 类)是标准 LVDS 端接、应受所有 LVDS 驱动器支持。

    对于 LMK00304的 LVDS 驱动器、建议使用类型 B、因为直流耦合终端提供了直流电流路径、以确保在加电时正确启动输出驱动器。 如果 LMK00304的 LVDS 驱动器配置为 A 类(交流耦合端接)、则需要在输出引脚(P 和 N)之间添加一个1k Ω 偏置电阻器、以提供直流电流路径、从而使驱动器正常启动。

    从接收器的角度来看、A 型和 B 型都假设 LVDS 接收器具有内部输入偏置、并且没有内部端接(因为端接是作为外部端接)。

    如果 LVDS 驱动器需要三态/HiZ 或保持在静态输出电平(即驱动器不切换)、则如果 LVDS 接收器具有内置差分输入失调电压、以避免在驱动器输出不切换时出现输入抖动、则首选 B 型驱动器。

    LMK00304的差分输入适用于 B 类、因为输入具有-0.3V 输入失调电压(VP-VN)的弱内部偏置。 如果将 LMK00304的差分输入配置为 A 型、则100 Ω 输入终端将覆盖-0.3V 内部输入失调电压偏移。 在这种情况下、我们建议在 CLKIN_N 引脚上添加一个3.3k 上拉至3.3V 的电压、并在 CLKIN_P 引脚上添加一个3.3k 下拉至 GND 的电压;这将在外部提供一个较小的输入偏移电压(~50mV)、以避免在驱动器输出不切换时出现输入抖动。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    感谢您的评论。

    顺便说一下、为什么 B 是直流耦合终端? 时钟驱动器和接收器之间有耦合电容器。

    此致、
    爱丽丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、

    接收器的输入阻抗通常较高。 因此、端接用于源驱动器。 在 B 型中、端接与 LVDS 驱动器进行直流耦合。