This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806的寄存器含义

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/723096/lmk03806-the-register-meaning-of-the-lmk03806

器件型号:LMK03806

大家好、

我的客户使用 LMK03806为 PCIe 提供时钟。

他们发现 PCIe 的初始化有时会失败。 经过一些调试后、他们怀疑问题是由于 LMK03806提供的时钟延迟较长。 它们比较好的寄存器和故障寄存器、找到 R17、R18和 R19的寄存器值是差值。

对于故障1、寄存器值如下:

R17:0x8002c80

R18:0x2c00000

R19:0x99050000

因为我在数据表中找不到 R17、R18和 R19寄存器的含义。 您能提供什么帮助吗?

2. LMK03806中是否遇到过有关长延迟的问题? 这可能是什么原因?

 

非常感谢!

Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    这些是隐藏的寄存器、请勿向它们写入任何内容。
    长延迟是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    对于较长的延迟、客户怀疑 LMK03806中发生了导致长时间时钟丢失的情况。

    它们比较故障单元和正常单元、只有三个寄存器不同。 那么、您能否帮助了解寄存器的功能、它们是否会导致时钟输出丢失。

    非常感谢!

    Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    他们是否写入了这些隐藏的寄存器? 如果不是、那么不用担心、它们不是根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    因为寄存器值已更改。 不确定是什么更改了寄存器。
    因此、需要知道寄存器的含义、或者故障单元中的值是否会导致问题。
    如果我们无法提供隐藏寄存器的含义。 您能否帮助确认以下值是否会使 LMK03806采用有线方式。
    R17:0x8002c80

    R18:0x2c00000

    R19:0x99050000

    非常感谢!
    Lacey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    请建议客户遵循数据表中规定的编程程序。
    我们不打算支持隐藏的寄存器。