This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:如何使用 CDCE913或其他 PLL 同步到其他设备的10MHz 时基输出?

Guru**** 2773805 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718054/cdce913-how-to-use-cdce913-or-other-pll-to-synchronize-to-a-10mhz-timebase-output-of-other-equipment

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件: THS4304

我想将 Standford Research S860锁入放大器(www.thinksrs.com/.../SR860c.pdf) 时基与 PCB 板同步。   S860 锁入放大器具有10MHz 时基 BNC 输出、用于同步其他器件。 我不确定 CDCE913是否可用于接受 S860 10MHz 输出时钟。 是否有人可以给我一些关于如何选择合适的 PLL 芯片的建议? 非常感谢。

下面是 s860时基输出原理:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SFD、

    您是否正在寻找具有多个输出、能够接受并同步来自测试设备的10MHz 输出的器件?
    如果输入和输出频率相同、则时钟缓冲器可能就足够了。
    告诉我们您确切想要做什么、我们可以帮助您找到解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Fung。 我只想选择合适的时钟芯片来驱动 DDS 芯片 AD9832。 我不确定33500b 输出的时钟类型和10MHz 时钟输出可以与 TI 的时钟芯片兼容。 下面是需要执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SFD、

    CDCE913可执行10MHz 至25kHz LVCMOS 转换。 但是、CDCE 需要 LVCMOS 输入。
    因此、您需要某种施密特触发器或逆变器逻辑门来首先将10MHz 正弦波转换为方波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 现在我发现10MHz 参考时钟是0.66v (PV)的方波,我使用高速 OP (THS4304)将其放大至1.8V。 然后将经过采样的时钟发送到 CDCE913。  

    另一个问题是、我发现10MHz 10MHz 参考时钟的上升时间(%20-80%) I 大约为6ns、而 CDCE913最多需要3ns。 我的电路可以正常工作吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SFD、

    我不太确定该器件的压摆率要求。 通常、如果压摆率太小(即上升时间太长)、则它将不会锁定或输出相位噪声将会非常糟糕。