This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何获得33M、100M 和125M 输出?

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, TICSPRO-SW, LMK03328EVM, CODELOADER, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/723160/lmk03318-how-to-get-33m-100m-and-125m-output

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SWLMK03328EVMCODELOADERLMK03328

大家好、

我使用50MHz 晶体输入、并希望获得33MHz、100MHz 和125MHz 输出。

请告诉我如何通过硬件或软件配置 LMK03318。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    请使用 TICS Pro (www.ti.com/tool/ticspro-sw)进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里是有关使用 LMK03328EVM 和 TICS Pro 的小型培训系列的链接。 我通常使用 CodeLoader 而不是 TICS Pro 进行编程。
    training.ti.com/lmk03328-evm-setup-and-programming-tics-pro-gui

    是33MHz 还是33.333MHz (33 + 1/3)?
    对于33.333MHz、所有输出均可从5GHz VCO 派生。
    对于33MHz、您可能需要另一个 PLL;请考虑 LMK03328。

    此致、
    通道