This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:对芯片进行编程

Guru**** 2585495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718978/lmx2595-programming-the-chip

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594

在我的应用中、我需要通过微控制器对固定频率和可变频率进行编程。

是否有任何源代码可供用户修改以满足其要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shankar、

    我们没有可以共享的原始源代码、但您可能会发现 TICSPro 是一个很好的起点。
    如果您使用 TICSPro 设置器件、则可以导出寄存器值。
    2.如果您对 TICSPro 中 GUI 的代码感兴趣、则该代码将用 Iron Python 编写、并与 TICSPRO 一起处于停滞状态。 例如、如果您转到 TICSPro 安装目录、然后转到 configurations->devices->LMX2594、则可以找到包含此代码的 LMX2594.py 文件。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的需求。  对于100多个寄存器(尽管许多寄存器看起来是固定的)、一些编程帮助将非常有用。

    我 查看了 TICSPro 安装目录、但没有看到配置文件夹。  搜索*。py 未生成任何结果。

    您是否可以提供另一个参考?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请重试路径:TICS Pro\Configurations\Devices\、或重试安装 Ticspro。 我确信路径下有 python 代码。

    如果您要查找2594/2595的代码、请在以下位置找到它们: e2e.ti.com/.../LMX2595.zip

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保持您的发布状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在两台不同的 Windows 7计算机上安装了 TICS Pro Install、v1.1.8、2018-08-10.exe。
    在任一机器上、C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro 下都没有 Configurations 目录。

    但是、我能够打开提供的链接并查看.py 文件。


    谢谢、
    Tom