This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CDCM7005:WEBENCH 时钟架构和 CDCM7005-SP

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722074/webench-tools-cdcm7005-webench-clock-architect-and-cdcm7005-sp

器件型号:CDCM7005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我单击 CDCM7005页面上的"Open Design"链接时、我将转至 WEBENCH5。 其中的"open design"按钮会生成一个页面、显示"Simulations are not yet enabled for this device。"。 我做了什么错误和/或何时启用仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    遗憾的是、在不久的将来、WEBENCH 不会为该器件提供仿真支持。 同时、如果您在寻求环路滤波器设计方面的帮助、请参阅以下链接中的工具。

    www.ti.com/.../toolssoftware