This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:关于 LMK00105支持1Hz

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, CDCLVC1104, CDCLVC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722466/lmk00105-about-lmk00105-support-1hz

器件型号:LMK00105
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1104CDCLVC1106

尊敬的支持团队:

对于 LMK00105、它能否支持1Hz、100Hz 输入?   如果是、如果客户在3.3V 电源下运行、他们是否可以接受3.3V 逻辑输入? (从 d/s 看来 、在3.3V 支持下、我们的最大输入只能为2V、对吧?)   CLKIN 的输入电容如何?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、LMK00105可使用直流耦合输入接口支持低至直流(0Hz)的输入时钟频率。 即使采用3.3V 电源、它们也需要使用分压器将3.3V 输入衰减至<2Vpp 摆幅。 此外、输入压摆率必须足够快(建议>= 2V/ns 输入压摆率)。

    或者、如果他们不想使用分压器、可以使用 CDCLVC1104或 CDCLVC1106、这两个器件直接接受3.3V 输入。

    Alan