This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对500MHz 系统同步设计的高速外部时钟模块(1GHz/500MHz)的建议。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM, DAC3152EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/722560/suggestion-on-high-speed-external-clock-module-1ghz-500mhz-for-500-mhz-system-synchronous-design

主题中讨论的其他器件:LMK04828

我计划  在     我的设计中将 Xilinx ZC706与基于 TI 的 ADC 和 DAC EVM 板 ADS5463EVM 和 DAC3152EVM 配合使用。 我希望我的系统实现时钟 同步(ADC、DAC 和 FPGA 板的同步时钟)。  

你们能不能建议一个外部时钟模块/器件为系统提供4到5个不同的1 GHz/500 MHz 时钟输出?  

谢谢、

VK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04828 (LMK0482x 系列)是一款流行的抖动清除器/时钟发生器、具有支持所需频率的级联 PLL。  有许多 TI 参考设计具有使用 LMK0482x 系列的数据转换器:  

    Alan