This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Meta Watch

Guru**** 2586865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717077/meta-watch

您好 TI

最近、我收到了我哥哥送给我的一份 METAVATCH WDS 111的礼物。 由于开箱即用、数字面板不工作、但模拟手表工作正常、因此对其进行故障排除、我按照以下链接执行了链接中指示的确切步骤、但数字功能也不工作。 只有模拟手表功能正常工作、即使它未与移动蓝牙配对也无法正常工作。 请帮助我使这完全正常工作  

e2e.ti.com/.../update-your-metawatch-wds111-msp-wds430bt1000ad-kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Sharath Pattar"]即使它未与移动蓝牙配对

    您是否查看了您在 E2E 主题中提到的建议? 它指出与蓝牙配对存在一些挑战、因此您可以检查开机自检中的说明是否对您有所帮助。

    您能否验证您是否在没有任何错误消息的情况下执行了所有步骤? 此外、步骤5表示由于固件未正确刷写、数字面板可能不会亮起。 您是否也检查过它?

    此外、您还能看一下"入门"吗? 直接从 MetaWatch 获取? 它还链接到您关注的线程。

    表单您描述的行为我假设所示的任何步骤未正确执行或在首次尝试时不起作用。 是否可以再次尝试并再次执行这些步骤? 注意可能出现的任何错误消息。

    请告诉我之后状态是否有任何变化。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您粘贴的图片应表明器件的编程工作正常、没有错误。
    请您分享我发布的其他问题的详细信息。
    此外、您是否按照我所说的那样查看了文档?

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Britta

    我了解了这一点、请访问下面的链接
    shop.metawatch.com/.../getting-started
    不起作用的

    此外、如需进一步了解、充电超过8小时、数字显示面板在移动设备中显示已配对、但仍无法开启。 请帮助我使该手表正常工作并实现其专为 Pl 设计的功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)您已经按照完整的入门指南进行操作、并且能够按照指示对手表进行编程和设置、而没有任何错误消息是正确的? 手表的最新状态是什么?
    2) 2)显示屏是否工作过? 是否确定设置正确? 显示器是否是唯一不起作用的部件、这意味着您可以通过什么方式与手表交互、确保应用程序确实在其上运行?

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1) 1)我已按照完整的"入门"链接进行操作、可以在不显示任何错误消息的情况下进行设置。 目前手表的状态在数字显示屏幕中没有显示任何内容。

    2)从开箱以及设置以下链接   

    e2e.ti.com/.../update-your-metawatch-wds111-msp-wds430bt1000ad-kit 

    到目前为止、手表的显示屏幕上没有显示任何内容、我只使用模拟手表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharath、

    据我了解、您尝试多次刷新、但未收到错误消息。
    由于当手表充满电时数字显示屏不会亮起、并且按下按钮以进行适当的设置、因此您可以尝试将手表切换为新的手表、以防您的数字显示屏出现问题。
    这样做、您可以通过网络与您获得手表的供应商联系。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    不过、在我看来、固件似乎没有正常闪存、因为它不仅是显示器、而且是蓝牙连接、似乎无法正常工作、对吧? 不过、请确保您的手机支持蓝牙连接。
    很遗憾、我只能指导您执行这些步骤、由于您没有收到错误消息、最好的猜测是更换手表。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。
    如果需要、回复它将重新打开线程。

    此致、
    Britta