This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949:关于未使用的端口

Guru**** 2583555 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1, LMK00804B, CDCE949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/721612/cdce949-about-the-unused-port

器件型号:CDCE949
主题中讨论的其他器件:LMK00334-Q1LMK00804B

尊敬的支持团队:

对于 CDCE949-Q1、LMK00334-Q1、LMK00804B、如果有未使用的 CLKIN、示波器、如何处理? 我们应该将其浮动还是交流耦合到 GND? 以及 REFOUT、YN、QN 等未使用的输出端口如何? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空未使用的 LVCMOS 输出引脚、无迹线。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    非常感谢! 那么、对于未使用的输入引脚、所有这些芯片是否都可以悬空? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的