This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1106:更大的输出振幅

Guru**** 2648065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/721821/cdclvc1106-larger-output-amplitude

器件型号:CDCLVC1106

您好!

时钟缓冲器是否可以获得更大的输出振幅?

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    它是 CMOS 缓冲器、因此输出摆幅不可调节。
    您可以为其提供3.6V 电源、以使输出电压更大。
    为了获得最高的输出摆幅、负载阻抗应大于10kΩ Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Noel