This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:如何估算外部环路滤波器的参数

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/721580/lmk04821-how-to-estimate-parameter-of-external-loop-filter

器件型号:LMK04821

尊敬的技术支持团队:

我想  通过 webench 估算外部环路滤波器(CPOUT)。

PLL1被旁路、只需将 PLL2通过 OSCin 用作时钟发生器。

那么、如何估算外部环路滤波器?

Webench 是否可以仅估算 PLL2的环路滤波器?

如果不能、您能否展示另一种方式?

■我的配置

输入(OSCin): 100MHz

输出: 30MHz

PLL1:禁用

PLL2:使能

此致、

■我的 Webench 项目

Webench 没有针对每个 PLL 的禁用复选框

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    我认为 webench 不允许仅在 PLL2上进行仿真。 但是、我认为如果我们进行双 PLL 仿真是可以的、因为 PLL1仿真不会对 PLL2产生太大的影响。
    我稍微修改了 webench。 webench.ti.com/.../webench5.cgi
    在 PLL2中、我们可以设置 VCO = 3000MHz、VCO1分频器= 5、N 预分频器= 3且 FPD = 200MHz。 这将使>200kHz 的环路带宽成为可能。